This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:如何使其与 Linux 配合使用(Raspbian)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866933/pcm3168a-how-to-get-it-work-with-linux-raspbian

器件型号:PCM3168A

我已经使用模块 pcm3168a、pcm3168a-i2c 和 pcm3168a-SPI 编译了内核。

我在/boot/config.txt 中添加了以下行以加载叠加层:

dtoverlay=snd_soc_pcm3168a
dtoverlay=snd_soc_pcm3168a_SPI
dtoverlay=snd_soc_pcm3168a_i2c 

但我在加载时遇到以下错误:


我想我需要配置器件树、但我不知道如何配置。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armenio:  

    Raspberry Pi 论坛可能是解答 Raspian 驱动程序相关问题的更好场所、 我们只能为寄存器级器件配置提供支持。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为我的问题不是特定于 Raspbian、它是任何 Linux 系统的通用问题。

    我可以为 PCM3168A 器件树配置提供任何帮助吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Armenio、您好!  

    我可以尽最大努力帮助您解决有关器件配置的任何具体问题。  这不是 Linux 论坛、我不是 Linux 专家、因此任何驱动程序或设备树问题都需要考虑到这一点。  

    此致、

    -Steve Wilson