This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4755:此器件的启动延迟

Guru**** 2972520 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/860080/lm4755-start-up-delay-for-this-device

器件型号:LM4755
主题中讨论的其他器件:LM4911

我一直在使用 TINA 参考设计来实现这一点、模型似乎显示了~70mS 的启动延迟或器件静音后取消静音延迟。

此模型行为是否指示实际零件操作?

数据表中没有提到关于静音或启动的延迟。

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    TINA 参考设计是基于充电和放电时间的线性近似开发的。 理想情况下、启动时间约为70ms、但实际上该值可能约为0.1秒。 当遵循基准电路和布局指南时、这个 TINA 模型通常显示实际器件运行。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说充电和放电时间时、您是指偏置电容还是其他东西?

    如果不是偏置、还有什么会影响充电/放电时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    偏置引脚电容器和输出电容器的充电和放电时间对于确定启动和断电时间非常重要。 当使用 TINA 模型的值时、您应该预计会有0.1秒的时间、但是如果这些电容器的值也减小、则可以放宽这些时间。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管如此、似乎我将偏置电容器设置为10nF、将耦合电容器设置为更低的值...在仿真上启动输出仍然需要~70mS 的时间。

    驱动此功能的器件内部是否存在内部充电/放电、或者无论偏置和负载是什么、模型是否设置为具有70mS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    我没有关于此产品的详细信息。 但是、在没有使用输出电容器且偏置电容器保持在建议值时、LM4911等一些类似器件具有最短唤醒时间。 此器件的最短唤醒时间为0.5秒。

    因此、我认为内部静音电路涉及到您所得到的延迟。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.