This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:能否单独为 L/R 通道配置 DRC?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867504/tas5754m-can-i-configure-drc-for-l-r-channel-seperately

器件型号:TAS5754M

你好

能否单独为 L/R 通道配置 DRC?  设置 L<40W,R<10W

如何设计它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    我已将其分配给您所在地区的应用工程师。  当我们进入周末时、他的回复可能会延迟到下周初。  感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您知道、DRC 按频段分割音频信号、但左声道和右声道共享相同的内容。  

    因此、您可以指定您的要求吗?

    1. 左通道=右通道、但您需要将它们限制为两个不同的输出功率、DRC 对此无能为力。
    2. 1.1模式、例如 左声道为高音扬声器、右声道为低音扬声器。 DRC 可以将左右两个不同的电平限制为两个不同的电平。

    此致、

    Alix Wan。