This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:最大 ADC 采样率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859955/tlv320adc5140-maximum-adc-sample-rate

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140


你(们)好

我正在进行新的系统级设计、我想使用 TLV320ADC5140。

我想问一下最大采样率

1:如果使用4个通道、则每个通道的最大采样率。
2 -如果使用2个通道(单通道和三通道)、则每个通道的最大采样率为2。

此致 、Sufian  

  • 添加到 Phrasebook
    • 没有英文单词表->阿拉伯语...
    • 创建新的单词表...
  • 复制
  • 添加到 Phrasebook
    • 没有印度尼西亚语的单词列表->阿拉伯语...
    • 创建新的单词表...
  • 复制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您选择 TLV320ADC5140器件。  下面链接的应用报告提供了有关不同通道的最大采样率的详细信息、具体取决于所使用的处理资源。  您的问题的答案将取决于您还计划与器件一起使用的滤波和高级信号处理块。

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa381/sbaa381.pdf

    例如、如果您使用的是线性相位滤波器、则可以支持高达192kHz 的4个通道、但对于低延迟或超低延迟滤波器、您只能以96kHz 的频率运行。  启用 DRE 或其他模块将进一步决定支持的采样率和通道组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Collin ,

    我想在 每个通道使用2个通道输入384kHz、配置如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该应用手册提供了所有详细信息、我们建议您仔细阅读。  对于384kHz、线性相位滤波器可以有两个通道、但其他选项不能。  第5节(复制如下)详细介绍了采样率为384kHz 的其他选项。

    5 384kHz 采样率线性相位(deci_FILT = 00)和超低延迟(deci_FILT = 10) 384kHz 采样率支持抽取滤波器响应。 384kHz 操作不支持 AGC 和 DRE、双二阶、通道求和器和数字混频器块。 384kHz 时最多支持两个通道、它们可以是模拟通道、数字通道或两者的组合。