This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MEVM:尝试从 EVM 获取音频

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867651/tas5806mevm-trying-to-get-audio-out-of-the-evm

器件型号:TAS5806MEVM

我有:

TAS5806MEVM 连接到 PurePath 控制台 MB。  

它由+12V 供电、一个扬声器连接到 OUT1A

PPCMB 通过 USB 连接到 Win10 PC

Win10PC 上已安装 PurePath Console 3套件

我在 Win10中看到 USBAudioEVM 声音设备。

通过 USBAudioEVM 播放时、我听不到任何音频

是否需要使用 PP 控制台启用某项功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    您是否在 PPC 上运行了系统检查、您看到了什么消息?

    您是否已尝试更改 PPC 中的音频 I/O?

    您是否在 EVM 上探测过 I2S 时钟、您是否在那里看到信号?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    嗯、事实证明我没有 TAS5608M 所需的 PPC"app"、因此我需要向 TI 申请

    我只是想 EVM 可以"发声"、而无需 PPC 的任何干预

    Steve