This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:故障指示灯亮起且一个通道静音

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859539/tpa3255evm-fault-led-comes-on-and-one-channel-muted

器件型号:TPA3255EVM

上个月我买了一个新的 tpa3255evm。 使用15分钟后、故障指示灯亮起、并使一个通道静音。

由于多次重新启动、因此无法解决问题。 在没有输入、有负载或没有负载的情况下、故障灯可以执行此操作

没来。 连接输入后、问题就出在这里。

顺便说一下、我还有去年购买的另一个板。 这个运行得很好。 当然、我使用了

完全相同的电源和负载来测试它。

我们将感谢您的任何帮助。

Kay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khup、

    您是否说除非连接了输入、否则没有任何问题? 我有点困惑、如果 FAULT 引脚变为低电平(LED 亮起)、那么两个通道都应进入高阻态、而不仅仅是一个!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的。 我测试了故障 LED 是否在负载连接或未连接时亮起以及/或输入是否连接时亮起。

    它仅在连接输入时才会工作。

    它仅播放正确的频道、故障指示灯亮起。 感谢您的回答。

    此致、

    Khup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    刚才发现我的扬声器输出线路中有一个缺陷。 一个通道+ve 和-ve 香蕉插座接触放大器机箱

    连接两条线。 放置合适的塑料垫圈可以解决目前的问题。 目前还没有任何问题、而且正在发挥良好的性能。

    您是否认为这可能从一开始就成为问题? 如果是、我的错。

    此致、

    Khup

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khup、

    由于它仅影响单个通道而不影响两个输出、这表明您发现了主要原因! 如果问题再次出现、请告诉我。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 可以了。

    谢谢