This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:I2S 干扰

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866010/tas2562-i2s-glitch

器件型号:TAS2562

您好!

我们在 我们的设计中发现了 BCLK 干扰(从200到400mV)。 I2S 信号从音频编解码器传输到 TAS2562。  此问题似乎仅在特定用例中的一个批次发生。 我们想就风险征求一些意见。

此致、

Yannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannan、

    我们的团队将对此进行研究、并尽快提供答案。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannan、您好!

    应该可以在这个小偏移电压下仍运行。
    只要较低的电压电平低于 VIL、就可以了。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们关注此问题、发现干扰在 高音量状态下发生。 毛刺脉冲的频率测量在4MHz 左右、这与电流控制模式下的 tas2562开关频率相同。 我们还在 SPK 输出中发现了相同的4MHz 干扰(这无关紧要)。

    我们想知道您是否对升压转换器(设置高容量时)引起的 BCLK 干扰有类似的反馈, 它可能是从 PCB 耦合还是在 IC 内部耦合? 是否有任何方法可以避免这种情况?

    此致、

    Yannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannan、

    有关设计最佳实践、请参阅此应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa921/slaa921.pdf

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器