This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4947:混频器和音量控制器件选择

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4947, LM49251, LM49250, TLV320AIC3107, TLV320AIC3007, TLV320AIC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859503/lm4947-mixer-and-volume-control-part-selection

器件型号:LM4947
主题中讨论的其他器件:LM49251TLV320AIC3107TLV320AIC3007TLV320AIC32

实际上、这个问题涉及三个部分

LM4947、LM49250和 LM49251。

我有1个单声道驻极体电容式麦克风输入和2个立体声线路输入、我想混合这些组合、我认为这些组合可以与上述芯片结合使用。

我担心的是这些芯片能否处理输入数量

对于 LM4947、我看到输入选择具有特定的模式

表4. 输入/输出控制

L2R2 L1R1 SE/差动
选择 LIN1和 RIN1立体声对 0 1 0
选择 LIN2和 RIN2立体声对 1 0 0
选择 LIN1+LIN2和 RIN1+RIN2立体声对 1 1 0
将立体声输入设置为差分 X X 1

如图所示、我不太理解 LN1+LN2和 RIN1+RIN2模式的作用是什么?

我能否将2个立体声单端线路输入 Line1_L/Line1_R 和 Line2_L/Line2_R 连接到引脚 LIN1/RIN1和 LIN2/RIN2并满足要求?

其他芯片 LM49250和 LM49251是否更适合这种情况?

我还看到这些芯片没有内置麦克风前置放大器、欢迎您提出任何具有最少外部组件的前置放大器芯片的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    如您所连接的表格中所示、模拟输入可作为单立体声对(LINX 和 RINx)或混合立体声对(LIN1 + LIN2和 RIN1 + RIN2)提供支持。 单声道输入专用于单声道输出、不能与线路输入混合使用。

    我可以建议查看以下器件、它们具有更复杂的多路复用器和混合器件、可用于所有模拟输入。 然后、可以将它们路由到模拟输出。

    TLV320AIC3107
    TLV320AIC3007
    TLV320AIC32

    关于麦克风前置放大器、您可以查看这些器件。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv1031.pdf
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2505.pdf

    如果您对此有疑问或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我曾研究过 LM49250、它似乎可以满足我的需求。

    表4. 立体声输入模式

    输入模式 L1_Insel L2_Insel 输入描述
    0 0 0 全差分输入模式
    1 0 1 单端输入。 R2和 L2
    已选择
    2. 1 0 单端输入。 R1和 L1
    已选择
    3. 1 1

    单端输入。 R1已混合
    R2和 L1与 L2混合

    如上表所示

    模式3会将左右输入混合在一起、然后再将其输入到输出级中。 因此、如果我有2个单端立体声输入、我可以像这样进行连接、

    立体声在1_L 到 L1之间
    立体声、在1_R 至 R1之间
    立体声在2_L 到 L2之间
    立体声、在2_R 和 R2之间

    因此、在上述配置中、如果我正确理解 L1和 L2预混合、R1和 R2将预混合、并分别分配给左右耳机通道。

    我还在输出混合表中看到如下所示

    表6. 耳机多路复用器控制(续)

    HPR_ssel/
    HPL_ssel
    HPR_MSEL/
    HPL_MSEL
    HPMODE HP_XSEL 左通道输出 右通道输出
    3. 0 1 1 M + L' M + R'
    4. 1 0 0 R' L'
    5. 1 0 1 M + R' M + L'
    6. 1 1 0 L'+ R' L'+ R'
    7. 1 1 1 M + L'+ R' M + L'+ R

    如图所示、模式3允许将麦克风通道与 L 和 R 通道混合。

    您所指出的器件似乎功能强大且功能丰富、但我不需要此应用的高级功能、例如。 我不会使用 I2S 或内部 ADC/DAC 等

    您对 LM49250有什么看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alwyn、

    感谢您对此的详细介绍。  

    我同意你的意见。 它将根据您所附的表格明确满足您的要求。 其内部混频器允许将线路和麦克风输入混合到同一通道。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的确认。

    此外、我无法找到线路输入和单声道输入的模拟输入可以接受的最大电平。

    我查看了电气特性部分、但没有这样的详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    所有模拟输入的最大电平为 VDD。

    将这些输入暴露在-0.3V 至 VDD + 0.3V 之外的值可能会导致性能下降和电路损坏。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.