This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:替代 TPA3111的新产品

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867496/tpa3111d1-new-product-to-replace-tpa3111

器件型号:TPA3111D1
主题中讨论的其他器件:TAS5421-Q1TAS5411-Q1

大家好、

我的客户希望选择 D 类,差动输入、单声道、10-20W @4Ω, 模拟 输入 功率 放大器。

TPA3111适用于此应用。

但是、TPA3111似乎是一款旧产品...您是否建议客户在新项目中使用?

我们是否有要推荐的新产品? 例如 TAS5421或 TAS5411?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    不同的部件适用于不同的应用。  TPA311-D1是一款适用于个人电子产品的出色器件。  TAS5421-Q1和 TAS5411-Q1是汽车用的理想器件。  TPA3111-D1是一款出色的器件、尽管它是几年前发布的。  我们没有计划停止制作此器件。 如果您对这些器件有更多问题、请随时答复。