This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:对于 D 麦克风应用(PDM)、硬件连接建议和软件实现、有何建议。

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867480/tlv320aic3212-what-is-the-suggestion-for-d-mic-application-pdm-hardware-connection-suggestion-and-sw-implementation

器件型号:TLV320AIC3212

您好、先生、

您能否共享附带 PDM 接口的 D-Mic 应用? 硬件连接的建议是什么?我们需要在软件实现上做什么?

用于 PDM 数据的 GPI2和用于 PDM 时钟的 GPIO2?

或者、我们建议的连接方法将是+?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    AIC3212具有多种连接数字麦克风的选项。 请参阅 应用参考指南的第2.4.3.5.2节

    通常、数字麦克风接口电路将时钟连接到 GPIO2、将数据线连接到 GPI2、如下图所示。

    此致。