This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:tpa3251、PFFB 和 PLL 模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867137/tpa3251-tpa3251-pffb-and-pll-mode

器件型号:TPA3251
主题中讨论的其他器件: TPA3255

亲爱的、我 不确定10uH 的功耗是否大于7uH、在我的测量中、它看起来几乎是相等的。

您能否简单地解释一下这个双极点、以确保理解?

当您减小滤波器中的电容时、截止频率会增加、对吧?

那么、为什么在 PFFB 应用中请注意、当开关频率@ 600kHz 而不是450kHz 时、电容 C_FBout 会更高。

我尝试了解该系统如何使用该 T 滤波器。

我尝试的另一个方法是使用不同的模式 MST、AM1、AM2、不首先使用 PFFB、每个电路在其自己的基频下似乎都能正常工作。

当我尝试使用 AM2时、我的结果出现了一些问题。

具有7uH 680nF 或10uH 1uF 的 TPA3251 ->主模式完美(600kHz)

具有7uH 680nF 或10uH 1uF 的 TPA3255 ->主模式完美(450kHz)

具有7uH 680nF 或10uH 1uF 的 TPA3251和 TPA3255 -> AM2一些 THD+N 问题与输出功率、尖峰

这是正常的吗? 具有此值的 LC 滤波器仅适用于主频率? 是否需要使用不同的模式调整输出滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是看到我犯了个错误。 我没有看到3251和3255的 PWM 模式电阻值是相同的。

    这意味着、无论7uH 还是10uH、我都无法使其在600kHz 的频率下完全工作

    我所拥有的是、当我获得大于10W 的 rms 时、我开始在 THD 上出现一些尖峰

    从北向约为0.002%、我会得到一些峰值、达到三倍

    要使其与600kHz PWM 配合使用,是否有任何需要更改的地方?

    关于 PFBB、您是否有用于设置的计算器、因为我使用的所有与 PFFB 配合使用的测量结果都是450kHz (TPA3255为评估器模式、TPA3251为 AM2)

    PFFB 会使 THD 的这种不稳定性变得更加严重。 此外、使用应用手册中的设置仅适用于450kHz 频率下的我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在这里、C_FBout 应该与功率电感器无关。 LC 双极点来自 L_OUT 和 Cout。 我认为 C_FBin、C_FBout 和 R_fb_GND 一起 构建了一个 T 型 R-C 网络。 计算可能很复杂、但我认为较大的 C_FBout 会减小反馈路径增益、从而使闭环增益和带宽更高。 凭借600kHz 的开关频率、您可以使用更高的带宽。

    您是否意味着您已经按照应用手册的建议尝试了这些值、但只有450kHz 的值适合您? 您是否尝试在600kHz 工作条件下保留450kHz 值?

    PFFB 可能非常复杂、最好运行一些仿真。 但是、问题是我没有用于这些器件的模型...

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着您已经按照应用手册的建议尝试了这些值、但只有450kHz 的值适合您? 您是否尝试在600kHz 工作条件下保留450kHz 值?

    是的、确切地说、我使用了应用手册中的值。 我一开始还想在 TPA3251上使用标称模式600kHz、因为我让跳线处于与3255相同的位置。

    但是、在查看数据表后、我发现我仍在450khz 上。

    那么、应用手册3251中 CFB_OUT 1nF 和 RFB_GND 2K 的值在600kHz 下不起作用。 仅限450khz。

    如果我将 CFB_OUT 降低至670pf 或330pf、我可以 根据输出功率获得良好的输出功率。 (无 pffb 限制@ 90W RMS、pffb 1nF @ 40W RMS、pffb 670nF @ 50W RMS、pffb 1nF @ 70W RMS)

    如果你不明白、请告诉我。

    每次使用600kHz 时、我都不理解450kHz 和600kHz 之间的设置比率建议使用1nF、但这似乎会减少可用带宽、不会? 例如较低的输出功率线性

    您是否知道 TI 如何在应用手册中获得此价值?

    有没有办法写那个家伙:-)

    如果您有兴趣、我还可以向您发送一些测量和图形

    感谢您的帮助和时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florent、

    我也找不到作者、他们不再在我们的音频团队中... 您是否可以在 TINA 等仿真工具中构建一个简单电路来查看反馈网络? 可以使用简单的放大器模型、而不是 D 类音频放大器。 我想这里的基本想法是、您需要将带宽限制在较低的水平、以实现较低的开关频率。

    我也对它很好奇、但真的不能在它上预留足够的时间... 无论如何,我会同时尝试从我的方面做到这一点。 如果您有任何进展、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Hao