This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:MSP430在从模式中的作用?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859679/tas3251evm-role-of-the-msp430-in-slave-mode

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: TAS3251

TAS3251EVM 可通过 J35/J19/J14配置为主模式或从模式。

对于处于从模式的电路板、唯一的外部连接是通过传播 I2S 和 I2C 的 J9。

1) 1)我了解主板的 MSP430控制两个板的 DSP 和音量。 正确吗?

2) 2)这也意味着/RESET_AMP 和/DAC_MUTE 由从板本地管理。 正确吗?

3) 3)您能否解释一下在从器件 MSP430中实现了哪些功能来处理剩余的信号 (尤其是/RESET_AMP 和/DAC_MUTE)?

此致、

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 TAS3251的 I2C 控制来自 XMOS 器件。  这样、到 TAS3251器件的所有 I2C 命令都在 USB 端口->XMOS->I2C 的路径中流动。

    MSP430主要负责硬件控制、如板载按键和 LED、以及 TAS3251的硬件控制引脚、如复位#和 MUTE #。 它还接收来自 USB 端口->XMOS->I2C 的通信并将其 GPIO 置于正确的状态以控制 TAS3251。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么在 EVM 板上配置 DSP 寄存器的是 XMOS 器件吗?

    在这种情况下、我实际上看不到板上具有专用跳线的 MSP430主模式和从模式之间的差异。 了解这一点将帮助我获得一个更适合 TI 对 TAS3251操作概念的密密密修的设计。

    我也感兴趣的是,I2C 主设备是否有办法从 TAS3251中了解到它已经有 I2S 时钟并且已准备好进行 DSP 配置(读取一些已声明的引脚或寄存器值)?

    此致、

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 XMOS 应该做这个工作。 从 EVM 板具有与主 EVM 不同的 I2C 地址。EVM 上的跳线告诉从 EVM 上的 MSP430在何处发送其 I2C 命令。

    如果您不介意、您可以向我发送电子邮件(sam.zhang@ti.com)并进行更多讨论、以获得进一步的技术支持。 我对它的应用也很感兴趣。 谢谢!

    此致、

    Hao