This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:DSP 在 I2S 初始化时重新初始化?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859685/tas3251-dsp-reinitialization-at-init-of-i2s

器件型号:TAS3251

在 TAS5825的问题中: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/823067

声明如下:

  • 在写入 I2C 划线器之前、它需要稳定的 I2S。
  • 提供 I2S 时钟后、TAS5825M DSP 将 RAM 存储器值复位为默认值。

TAS3251是一样的吗?

(数据表第8.3.11.1节中的 TAS3251上电序列与此一致、但我在其他部分中没有发现此复位被强调)。

这对于我的用例很重要、在这种用例中、I2S 源可以独立于 TAS3251电路板而关闭。

此致、

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里的重点是、DSP 寄存器写入操作需要 PLL 生成的系统时钟、而 PLL 需要音频串行端口时钟信号作为其输入。

    因此、在您的应用中、只要在上电后将 DSP 寄存器加载到器件中、I2S 源就可以关闭、并且寄存器不会丢失其值。

    此致、

    Hao