This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:适用于单声道系统的 D 类放大器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1, TPA3126D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867124/tpa3112d1-class-d-amplifier-for-mono-system

器件型号:TPA3112D1
主题中讨论的其他器件: TPA3126D2

尊敬的音频团队:

对于以下要求、我对 D 类有疑问。
单声道/立体声:单声道
输入:模拟输入
输出:BTL
PVDD:8V
功率:16~20W、THD+N 为10%

您可以在下面帮助回答问题吗?
[问题1]
您是否有任何数据显示 TPA3112D1能够在8V 时以10% THD+N 输出16~20W、或者 TPA3112D1能够在8V 时以10% THD+N 输出多少功率?

[问题2]
此外、您是否有任何其他符合上述要求的推荐器件?

[问题3]
当我查看一些数据表、如 TPA3126D2/3128D2、它们支持 PBTL。
但是、这些数据表描述了8V 输出电压在3RL 时为12W 时的10% THD+N 最大输出功率。
TPA3126D2图24。

根据下面的计算结果、可能的输出功率似乎为170W、但为什么 TPA3126D2/28D2最大输出功率被限制在12W?
8V PBTL 配置为32Vpbtl (22.6Vrms)
P=V^2/RL=170W

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    输出功率能力还取决于扬声器电阻。 例如、对于3 Ω 扬声器、8V PVDD、无电压削波的最大输出功率为(8V)^2/2/(3 Ω)=~10.6W  

    您可能需要2 Ω 扬声器、当输出功率达到16W 时会发生削波。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    抱歉、我忘记了对 RL 信息的描述。
    RL = 4 Ω
    单声道/立体声:单声道
    输入:模拟输入
    输出:BTL
    PVDD:8V
    功率:16~20W、THD+N 为10%


    您是否配置了以下计算 SE?
    (8V)^2/2/(3 Ω)=~10.6W

    我对音频产品不是很熟悉、但在图24以上、我连接的是 PBTL 配置、因此实际电压应为8 (SE)->16 (BTL)->32 (PBTL)。
    当 RL=4 Ω(客户案例)时、无电压削波的最大输出功率应为(32)^2/2/4=128W。

    我认为我的理解是不正确的、因此请告诉我如何使用 BTL/PBTL 配置计算最大输出功率?

    此外、正如您提到的、除了使用2欧姆扬声器之外、我们是否还有任何支持客户要求的器件?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在 BTL 中、输出的 Vpeak 为 PVDD。  BTL 的输出功率能力的计算公式为:PVDD^2/2/R PBTL 仅具有比 BTL 更高的电流能力。 8V PVDD 的问题是电压削波、而 PBTL 中的电压削波点相同。

    而对于 SE、 输出的 Vpeak 为 PVDD/2。  BTL 的输出功率能力的计算公式为(PVDD/2)^2/2/R

    电压削波是这里的理论限制、与您使用的器件无关。 如果 PVDD 限制为8V、我建议您使用2欧姆扬声器。

    谢谢!

    此致、

    Hao