This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:变压器驱动:如何避免由于变压器磁饱和而导致 SC 保护而导致的启动问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858974/tpa3112d1-transformer-driving-how-to-avoid-start-up-problem-due-to-sc-protection-due-to-transformer-magnetic-saturation

器件型号:TPA3112D1

大家好、

我的客户在特殊环境中使用 TPA3112D1:它旨在通过隔离变压器驱动负载。 信号为500Hz 单音信号。 问题是 PA 偶尔无法启动。 由于引脚/FAULT 连接到引脚/SD、因此 IC 可能会反复尝试启动、 然后再试一次...我们在这种情况下检查了输出电流、发现 PA 无法启动的原因是在启动期间输出电流波形中存在非常高的峰值。 我认为该电流峰值是由于变压器磁芯的磁饱和造成的。 此问题仅在启动期间发生。 正确启动后、它可以在不进入保护模式的情况下连续运行。 因此、我认为导致磁饱和的原因是启动期间的不平衡输出。 我不知道如何避免这类问题?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TPA3112加电时、输出具有更大的启动电流。 如果电感器速率电流不合适、则会触发 OC 电流。

    如果直接连接到变压器、我建议添加串联电阻器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    遗憾的是、不允许使用串行电阻器。 它将增加源阻抗。 输出信号的振幅将作为负载阻抗变化、这是不允许的。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果不允许使用串联电阻器、我对应用案例没有其他想法。  

    也许您应该选择速率更高的电流互感器。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的支持。 似乎他们必须更换更好的变压器。

    此致、

    John