This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:数据表第9.1节中的三向供电扬声器应用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859678/tas3251-three-way-powered-speaker-application-as-of-section-9-1-of-datasheet

器件型号:TAS3251

TAS3251数据表在第9.1节中描述了以下情况的典型应用:

三向供电扬声器- TAS3251处理和放大器支持三向有源扬声器
高频扬声器、中频扬声器和低音扬声器、均由独立放大器驱动。 这样就可以删除
扬声器中的无源分频组件。 这可以通过使用两个 TAS3251器件(2x
BTL + 1x PBTL)或三个 TAS3251器件、每个器件都在 PBTL 中配置。


但是、由于 TAS3251只能有2个 I2C 地址中的1个、我不知道单个 I2C 主设备如何(无需添加硬件)控制2个以上的 TAS3251芯片、尤其是音量、这些芯片必须由单个 I2C 主设备在所有通道上控制。

1) 1)我是否错过了一些允许具有单个 I2C 主控3 x TAS3251的功能?

2) 2)如何实现第9.1节3路供电扬声器3个 TAS3251器件、每个器件都在 PBTL 中配置

此致、

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为补充、目标类似于 DesignGuide:TIDA-060026Scalable 2.1 ChannelAudioAmplifierReferenceDesign、其中集成系统中最多使用4个 TAS5825。

    JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。 TAS3251只有2个 I2C 地址选项。 如果使用2个以上的 TAS3251器件、则需要一些 I2C 多路复用器器件、或在 SoC 上使用两个独立的 I2C 端口。 希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    此致、

    Hao