This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:以下是有关使用 ADC 芯片 tlv320adc3101的两个问题

Guru**** 2562820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866102/tlv320adc3101-here-are-two-questions-about-using-the-adc-chip-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101
以下是有关使用 ADC 芯片 tlv320adc3101的两个问题
对于 ADC 记录的音频、即使前端运算放大器已与信号链完全断开连接、仍然存在低于200Hz 的一些背景噪声。           
 2.下图显示了正常记录,右图显示了信号链的断开连接。 可以看出、即使信号链断开且 ADC 没有输入、仍有低于200Hz 的能量。 我不知道这是正常的还是可以改进的?   
     
此 ADC 记录的音频具有直流偏置。 对于不同的 ADC、有些是上偏置的、有些是下偏置的、有些不是。 是否有任何方法可以改进这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、2018年、  

    您能否为此共享原理图?  您是如何偏置运算放大器的?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我们将运算放大器偏置为6V,这是通过电阻分压器从12V 得出的。

    下面是运算放大器和 ADC 的电路图。

    如以下分光光度图所示、200Hz 左右的峰值是由运算放大器的偏置电压引起的。 我们 已经解决了这个问题。

    然而、0Hz 至200Hz 的频谱曲线相对陡峭、这也会导致本主题中提到的第一个和第二个问题。 不应将其视为背景噪声。由于频谱曲线低于200Hz、因此存在斜率。 我想问、这是否可以通过 ADC 配置或电路修改来解决。 根据我们之前使用过的其他制造商的 ADC 芯片、通常在10Hz 以下的陡峭曲线下返回0dB。

    此 ADC 记录的音频具有直流偏置。 对于不同的 ADC、有些是上偏置的、有些是下偏置的、有些不是。 是否有任何方法可以改进这一点?

    这个问题也困扰着我们。 如果该直流失调电压较大、则会影响我们的音频算法处理效果。

    期待您的回复。 希望我们能从您那里获得一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    振宇  

    ADC3101设计为音频 ADC、 音频没有任何直流组件。  这些器件可用作非音频应用( 包括直流测量应用)中的 ADC 、但它们不是精密 ADC、 因此必须了解以下注意事项。  

    它们被设计成消费类音频 ADC、以低成本为主要关注点。 直流偏移不是我们调整的对象、因为它可以通过启用内部 HPF 来消除、 对于音频、这是完全可以接受的。  

    存在0.7dB 的典型增益误差。  我们没有为增益误差规格最小值/最大值、 我可以说 、在比较不同批次的器件时、增益误差差异为1dB 或以上并不罕见。  

    此致、

    -Steve Wilson