This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:双单声道 I2S 数据连接和 Pure Path 支持

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859565/tas3251-dual-mono-i2s-data-connection-and-pure-path-support

器件型号:TAS3251

您好!

我们正在使用每通道两个 TAS3251来开发放大器。 我有三个问题:

-两者如何连接至 I2S 总线? 两者都共享数据输入线路? 或者需要将一个输出(SDOUT)连接到另一个输入(SDIN)?

-如果一个 TAS3251用于 R 而另一个用于 L,那么它在 PBTL 端是如何工作的? 输出 R 和 L 是否都使用"SPKA"? 还是需要更改为 B?

-Pure Path 是否支持该配置? 因为在应用手册中不是很清楚:

谢谢!

最棒的

奥里奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oriol、

    由于此器件具有 DSP、因此它具有相当大的灵活性。 您可以选择仅向一个器件发送左侧信号、向另一个器件发送右侧信号。 或者、您可以将两个信号发送到一个器件、然后通过 SDOUT 引脚将经过后处理的数据发送到另一个器件。  

    我想你正在寻找的答案将在9.1.5.1节中。  

    -如果您正在讨论如何将两个器件设置为 PBTL 模式,并且一个器件控制正确的信号,另一个器件控制左侧,我不认为 PurePath 本身就支持这一点。 但是、将2.2系统修改为 DSP 不使用有源分频器根据频率分离信号的地方并不是太困难。

    此致、

    Robert Clifton