This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:关于"power"引脚

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859477/pcm2912a-about-the-power-pin

器件型号:PCM2912A

大家好、

我想知道何时需要为电源引脚选择低电平(100mA)或高电平(500mA)。 是否有方法计算总功耗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    这在很大程度上取决于您的 DAC 输出负载、因为这是大部分电流的发生位置。 RL = 32Ohm 时的额定功耗为、但如果您以16 Ohm 负载为例、则可能希望在高功率模式下运行。

    Micbias 和 REC/Play LED 也可能产生一定影响、但 DAC 输出仍将是主要因素。

    最棒的

    Zak