This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A225E:寻找能够区分任何类型的麦克风插孔并将其路由到其解决方案的解决方案、需要能够区分尖端和环1中的麦克风的 IC

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859542/ts3a225e-looking-for-a-solution-to-distinguish-any-kind-of-microphone-jack-and-route-it-to-his-solution-need-an-ic-capable-of-distinguish-a-microphone-in-the-tip-and-ring-1-too

器件型号:TS3A225E

E2E、

我对 TS3A225E 有一些疑问。  我 正在寻找一种解决方案来区分任何类型的麦克风插孔并对其进行布线。  我 正在寻找一个 IC、它能够区分尖端和环1中的麦克风。  我提出的解决方案如下所示:

 

您是否在此问题上看到任何问题? 这是否可行?

 

感谢您的观看和关注。

 

周末愉快!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我是否理解正确、您想使用 TRRS 音频插孔?  
    在任何情况下、您都不需要两个 TS3A225E、因为一个器件可以处理音频插孔的所有4个触点。 该器 件可在 TRS 和 TRRS 模式之间自动切换、有关更多详细信息、请查看数据表中的附录。

    谢谢、此致、

    Ambroise