This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA 3255

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865633/tpa3255-tpa-3255

器件型号:TPA3255

我最近在基于 TPA 3255芯片的 AliExpress 上购买了一个放大器。 具有48V 直流的单电源要求。 但我的开关模式电源具有51v 直流输出。 AMP 在第一天毫无问题地工作。 在操作期间,卡夹和故障指示灯都亮起,这是供应商规定的正常情况。 但是、第二天通电后、我注意到故障指示灯熄灭、削波指示灯照常亮起。 但放大器无法正常工作。 在与供应商联系时、他坚持认为、由于电压高于48V、IC 可能会损坏。  有可能吗?  因为 TPA 3255的最大电压为53.5伏直流。 IC 是否具有高压保护? 如何检查 IC 以确保其出现故障?

 非常感谢您的支持、

我还可以在哪里购买替代 TPA 3255?

提前感谢

Rasika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasika、

    根据您的描述、奇怪的是、51V 会损坏此器件。 器件中是否有任何其他元件也会看到 PVDD 电压(51V 线路)? 我还会检查 TPA3255周围的外部组件、以确保它们都具有更高的额定电压。 我已经在51V 电压下运行 TPA3255EVM 很多次、并且没有遇到任何与您描述的问题类似的问题。 这使我认为这里还有其他事情要做。  

    您可以在 TI.com 商店和 DigiKey 上购买 TPA3255的替代产品。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    感谢您的快速回复。 感谢您的专家建议。 该板包含一个 LM2575S -12电压稳压器。 根据数据表、最大输入电压为40V。 这是供应商希望将电压限制在48V 的原因吗? 我仍然没有检查输出电压。 在哪里可以获得一些信息来检查 TPA 3255? 再次感谢。 我上传了一些图片供您参考。

    Rasika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasika、

    这听起来就像该系统中的限制因素! 如果可以提供单独的12V 电源并查看器件是否正常加电、则这将确认 LDO 发生故障、而不是器件。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是这些器件的 TI 专家、Robert 是、但我以前使用过这些模块。  布局还不错、但他们使用了很多不合标准的器件。  一些主电容器的电压低于应有的电压、Vreg 不是正确的器件、但 TI 确实制作了高电压版本。  我还更换了我的上的运算放大器和输出滤波器组件。  这些电路板可以按其应有的方式执行、但大多数人不会希望使所有更新变得混乱。  如果有人只是想尝试 TPA3255、我只想购买 TI.com EVM、但我有其他理由去尝试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您提供对 AlivExpress 的见解!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    已检查稳压器。 它可以在12V 输出下工作。 TPA 3255is faulty (TPA 3255is 故障)。 是否有其他可触发故障灯的外部器件?  
    谢谢

    Rasika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的建议。 您是否有机会获得此电路板的电路图? 请给我一些建议、告诉我如何将此电路板升级到可用的器件? 您与电路板一起使用的电源是什么? 是48V 还是更高? 非常感谢您的建议。 您认为他们使用的 TPA 3255是真的吗?

    Rasika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasika、

    由于您使用的是 AliPExpress 电路板、因此很难确定是电路板问题还是器件问题。 正如您提到的、他们甚至可能没有真正的 TPA3255!

    我建议您执行以下任一操作:

    -从经销商处或 TI.com 订购另一个部件并更换主板上的部件。

    -订购我们的官方 TPA3255EVM  

    与您使用的电路板相比、TPA3255EVM 在不同配置下具有更大的灵活性、我知道它可以正常工作。 您仍然可以尝试使用 AliPExpress 板、但可能需要额外的调试。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    您的建议得到了很好的接受。 我将很快试用并订购 TPA 3255EVM。 出于好奇、如何识别虚假的 TPA 3255? 可在 AliPExpress 上购买、价格为5美元。 有可能吗? TI 及其授权经销商何时以10美元的价格售出?

    我是否能够使用最大电压为53V 且具有 TPA 3255EVM 的电源单元? 如果不是、您建议什么?

    再次感谢您的支持!!

    Rasika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasika、

    老实说、我并不完全确定如何识别虚假的 TPA3255。 如果是5美元就会非常可疑。 此外、如果是从非 TI 授权经销商处订购的、我们无法保证它是真正的 TPA3255。 我说请坚持使用 TI 授权经销商来确保安全!  

    最大输出53V 的电源应在电源干净且没有任何噪声导致高电压尖峰高于输出电压的情况下工作。  

    乐于帮助工程师同事!  

    此致、

    Robert Clifton