This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:电容器从0.22uF 更改为0.47uF

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858609/tas5825m-capacitor-change-from-0-22uf-to-0-47uf

器件型号:TAS5825M

大家好、

我对从 D 改为 E 的原因有疑问

从数据表中、C6/9/10/13从0.22uF 更改为0.47uF。
您能否告诉我更改这些电容器值的原因?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请您给我发送一封电子邮件、我将向您分享详细信息。

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道。 我的电子邮件是 info@zoudio.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我联系我的同事 Alix、以便他可以与您分享详细信息。