This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825的 DSP_CTRL 寄存器的处理速率问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867030/tas5825m-question-of-processing-rate-of-dsp_ctrl-register-of-tas5825

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

我们能否为每个 TAS5825项目写入0x46 = 0x01以支持32kHz 采样率? 有副作用吗?



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年12月19日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    在我们的 PPC3 GUI 中、您可以选择"as input"来针对不同的采样率进行调整。 对于 SRC 模块、"作为输入"可支持32、48/44.1、88.2/96和192KHz。

    但建议选择工艺流程并将其设置为工艺流程。

    此致、

    Alix Wan。