This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:PSRR 参数

Guru**** 2391045 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866529/tas5717-psrr-parameter

器件型号:TAS5717
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5805M

您好、专家、

我可以知道 TAS5717 PSRR 值吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于 TI D 类放大器、通常我们会引入闭环器件来满足高 PSRR 规格。

    您可以在 TI.com 上查看 TAS5805数据表。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如 Linda 所述、TI 闭环 D 类器件可实现高 PSRR。 请选择 TAS5805M (72dB PSRR):

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5805m.pdf

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!