This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:音频论坛

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2, TPA3128D2, TAS5805M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865868/tpa3132d2-audio-forum

器件型号:TPA3132D2
主题中讨论的其他器件: TPA3128D2TAS5805M

你(们)好  

如果选择的扬声器传感器为2欧姆@ 25瓦或@ 20瓦。  TPA3132D2是否是驱动该传感器的好选择?

(我假设我们可以使用19V 作为 VPP 输入 )

因为从数据表中检查  

1.它在 19V 电压下向8 Ω BTL 负载提供2×25W 功率;   

2.第6.3节;提到最小负载阻抗要求,即 高于3.2欧姆的 BTL 结构和高于1.6欧姆的 PBTL 结构。

您是否能帮助回答影响负载阻抗选择(2欧姆)的主要因素是什么? 以及如何计算? 谢谢  

ARSIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    较低阻抗的传感器将通过 D 类实现性能衰减:

    1. 更低的效率。 (Rdson 漏源导通状态电阻分压器)
    2. PCB 热性能越差。 (尤其是对于热阻较低的较大 Rdson 器件)
    3. 过流风险。 (19V、2 Ω 负载、轻松达到9.5A、适用于突发音频)

    基于上述问题、强烈建议使用4 Ω 扬声器、首选 TPA3128D2。 由于其 Rdson 更低(90m Ω 与120m Ω)、过流阈值更大(7.5A 与7A)、 热阻更好(22C/W 与31.3C/W)

    此致、

    Matthew

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您在上面的回答,这确实有助于我了解我需要检查的放大器规格是否符合和符合放大器的功能。

    我同意您对 TPA3128D2的建议,从 过流/过热的角度来看,它是比 TPA3132D2更好的一种解决方案。

    我想澄清您提到的第三项的计算  结果--> (过流风险)。 (19V、2 Ω 负载、轻松达到9.5A、适用于突发音频)

    1.您能更详细地说明这种计算吗?  

    2.是否有 任何计算器可用于快速检查设计参数?

    注意:如果我使用了以下链接计算器 (以20W 连续扬声器功率作为我们的应用目标  ,8欧姆)

    *正如 TPA3231D2数据表所述 :8 Ω BTL 负载条件下的功率为2x 25W @19V   

    https://geoffthegraygeek.com/amplifier-power-voltage-and-current-calculator/ ,似乎没有像您说的那样大的电流,也许我对计算器有误解,是因为 BTL 连接还是?

    请提供建议。 再次感谢您的任何意见。

    ARSIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arsir、

    我之前的计算基于2 Ω 负载/19V、因此简单的电流估算值为19/2=9.5A。

    对于多种电流估算、建议参阅以下 TAS5805M 数据表10.1.2电感器选择部件电流计算:

    此致、

    Matthew