This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:推荐4.1通道音频驱动器解决方案

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859353/tas6424-q1-4-1-channel-sound-drive-solution-recommendation

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

大家好、

我的客户想知道 TI 是否有  用于汽车的4.1通道放大器板的解决方案。 输入接口可以是 I2S 或 TDM、4通道全频扬声  器的功率可高达45W、但 Mega 低音扬声器的功率未定义。  

如果是、您能否为我提供系统的方框图? 谢谢。

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    4.1系统是5通道系统。  TAS6424可为4个全范围通道供电。  低音扬声器可以使用 TAS6421单通道器件。