This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:待机拆卸时爆裂声

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865432/tas5411-q1-pops-when-standby-removing

器件型号:TAS5411-Q1

TAS5411-Q1:待机拆卸时爆裂声

" e2e.ti.com/.../570130

幸会。

我们的 TiR1供应商- SAN 也存在上述问题。

他们说   在备用移除时没有针对弹出的对策。

但我们认为 对策可能 是"在将放大器置于待机状态之前使其静音"。

如果我们能得到任何建议,我们会很高兴。

 方法是(1)在 待机前将 MUTE 设置为低电平、(2)在 STNDBY 设置为高电平后将 MUTE 设置为关)。 是这样吗?

2.如果是,静音需要多长时间(ms)才能打开,静音需要多长时间(ms)?

此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了减少或消除开启和关闭时的噼啪声、应相应地使用 MUTE 引脚。  

    导通。  置于静音-->/待机高-->取消静音状态

      关闭静音位置 -->/待机低电平

    请等待40ms 以完成静音和取消静音功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gregg Scott-San。 感谢您的快速回复。

    我们的供应商 San 说他们试图征求您的建议、但 Pop 仍然存在。

    为了更早地发现一些故障并通知客户、他们每秒都会进行诊断。

    但 MUTE 保持开启、但每秒输出一次 POP。

    => MUTE 引脚是否具有停止 IN_N/IN_P 信号的功能? 因此、我们无法停止 TAS5411内部 IN_N/IN_P 和 OUT_N/OUT_P 之间生成的弹出

       如果是、我们如何解决在 TAS5411中进行诊断时生成的此弹出窗口?

    静音       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ・・μ A

    待机  ^^^^||(diag)_|^^1sec^^||(diag)_|^^1sec^^||(diag)_|^^・・

    SP 输出    _________________ |^|_________________ |^|_________________ |^|・・

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噼啪噪声非常低、但关断时此器件上会出现一个较小的噼啪声。  这种现象很明显的原因是每隔1秒会听到一次小爆裂声的心理声、我们可以很容易地听到这些声音。  如果只有一个小的弹出窗口、则会听不到良好的声音。  

    目前还没有解决此问题的方法、因为该器件不是针对这种类型的持续关闭和开启排序而设计的、并且不会出现100%的噼啪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gregg Scott-San。 再次感谢您的回复。

    我知道 静音功能 只能停止输入信号、 但不能停止 TAS5411内部生成的噼啪声。

    让我在下面再次确认。

    >此设备关闭时会弹出一个小消息

    我们的供应商 San 说、当它打开而不是关闭时。 (=STANDBY LO->HI),但您说已关闭。

    =>您如何看待这种差异?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我指的是开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gregg Scott-San。 感谢您的回复。

    由于在开启时没有针对弹出的对策、我们将研究下拉频率以进行诊断。

    如果有一些问题,让我再次提出一个问题。 谢谢。