This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:输出二极管保护

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866885/drv134-output-diode-protection

器件型号:DRV134

大家好、

器件内部的输出端是否有内部钳位二极管? 如果是、这些二极管可以承受的标称和瞬态电流是多少?

感谢您的支持。

此致、

POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个 I/O 引脚和电源之间都有反向偏置 ESD 保护二极管。  ESD 二极管中允许的最大直流电流为10mA、但以微秒[us]为单位测量的最大瞬态电流可能高达100mA。