This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:音频 DC 问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861984/tlv320aic3106-audio-dc-problem

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

我们目前在一些双向无线电产品上使用 TI TLV320AAIC3106。 We2e.ti.com/.../codec.ce需要将来自右侧 DAC 的“语音”音频与模拟“Beptone”音频信号(蜂鸣音、报警等)混合,然后将其输出到音频放大器。 输出配置本质上是:

  • DACR->HPROUT、DACR->HPRCOM (“语音”音频)
  • LINE2R->HPROUT、 LINE2R->HPRCOM (“Beaptone”音频)
  • DACL->Rright_LOP/M (FM 调制的差动“语音”音频信号)

这似乎是正确的,“Beptones”与“语音”音频混合,并输出到我们的音频放大器。 对我们来说重要的是在 Rright_LOP/M 上具有恒定的1.35V 共模直流偏置电平、用于 FM 调制。 我们看到的问题是、如果寄存器设置为连接 LINE2R->HPROUT 和 HPRCOM、RIGHT_LOP/M 将失去其直流偏置并看起来为悬空。 直流电平随时间漂移、并且在每个样本之间有很大差异。

 

附件是一个 C 文件、其简化的配置重现了问题。

 

测量以下直流电压(不使用最后一个设置、最后一个设置将 MIC2RP 路由到 HPROUT):

输出

没有 MIC2RP -> HPROUT

使用 MIC2RP -> HPROUT

HPRCOM

1.35伏

1.35伏

HPROUT

1.35伏

1.35伏

MONO_LOP

1.32伏

1.32伏

Mono_LOM

1.32伏

1.32伏

LEFT_LOP

1.35伏

0.7V <-> 2.26V (漂移、取决于采样)

LEFT_LOM

1.35伏

0.7V <-> 2.26V (漂移、取决于采样)

RIGHT _LOP

1.35伏

0.7V <-> 2.26V (漂移、取决于采样)

RIGHT _LOM

1.35伏

0.7V <-> 2.26V (漂移、取决于采样)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    您能否提供正在编程的寄存器编号。 我看到的是小描述、但我没有寄存器编号。  

    我将尝试在我们的某个 EVM 上重现此问题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我只是自我介绍一下、我是 GME (标准通信)的组件工程师。 我  在这里有一个内置的编解码器 h 文件、它由寄存器名称组成。

    此致、

    Mudassar

    e2e.ti.com/.../codec_5F00_3106.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mudassar、您好!

    感谢您的介绍和编解码器.h 文件!

    我使用了提供的寄存器设置、成功地重现了问题。 不幸的是,我不确定为什么会发生这种情况。 我将与设计团队联系、了解他们是否可以提供有关这方面的一些见解、并在我掌握一些信息后尽快回复您。  

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt / Mudassar、您好!

    我曾多次查看您的寄存器配置、并注意到、虽然您将 LINE2L/MIC2R 旁路路径路到输出、但它未启用。 为此、将0x04写入寄存器40。 目前、寄存器40为0x00。  

    我这么做了、看到线路输出上的直流电平保持稳定。 至于造成不稳定的原因,我不能肯定,但认为内部可能会有短路。 请告诉我这是否有效!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的反馈。 让我们尝试一下解决方法、我将为您提供反馈。

    谢谢、

    Mudassar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mudassar、您好!

     自您上一篇帖子以来、大约已经有一周时间了。 您是否能够解决问题?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    工程部门正在验证您建议的解决方案。  

    实际上、我们将从明天12月20日至1月6日关闭圣诞节。因此、我预计工程部门将在1月6日之后回复 我会随时向您发布。

    此致、

    Mudassar