This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:AVDD 和 AVSS 之间的20k 欧姆电阻器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858874/tas6424m-q1-the-20k-ohms-resistor-between-avdd-and-avss

器件型号:TAS6424M-Q1

我在数据表第51页上找到了 AVDD 和 AVSS 之间的20k 欧姆电阻器。

您能否告诉我为什么这个电阻器放置在原理图上?

我们需要知道该电阻器需要继续设计的原因。

请尽快回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu-San、您好!

    它用于在断电期间使 AVDD 电容器快速放电。 只要您可以保留待机#和 VBAT/PVDD/VDD 之间的15ms 时间间隔、就可以移除该电阻器。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的快速响应。

    如果紧急关断意味 着待机、VBAT、PVDD 和 VDD 同时关断、并且 AVDD 和 AVSS 之间没有电阻器、会发生什么情况?

    如果我们针对此紧急情况进行设计、是否需要放置此20k Ω 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uozu-San、您好!

    如数据表所示、我们建议在待机和断电之间保持>15ms 的时间间隔、否则可能会出现噼啪噪声。

    对于您描述的紧急情况、您可以保留此电阻器。

    谢谢!

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论!