This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:当 TAS6424关闭时、I2C 引脚上将施加3.3V 电压。 这个问题吗?

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859061/tas6424m-q1-3-3v-will-be-applied-on-the-i2c-pin-when-tas6424-is-off-is-that-problem

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

应用程序正在使用 TAS6424M-Q1。

客户将使用另一条电源线进行 I2C 上拉、因为它需要在 TAS6424关闭时与 I2C 通信。

问题是:

当 TAS6424电源关闭时、将在 TAS6424的 I2C 引脚上施加3.3V 电压。 会有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamoru、

    没有问题、因为它是具有开漏输出的标准 IIC 接口。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论