This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A 的 ESD 保护

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, TPD2E001, TPD1E1B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866407/pcm2912a-esd-protection-for-pcm2912a

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: TPD2E001、 TPD1E1B04

你(们)好  

在我们的设计中、PCM2912A 用作 USB 数字音频芯片。  

我们希望添加 ESD 和浪涌保护。  

通常在 VBUS 上、TVS 钳位电压超过5.25V、有时约为78V (以避免 TVS 在正常使用的击穿模式下工作)。

我想知道何时发生 ESD、这种更高的钳位电压可能会损坏 PCM2912A 芯片

也许这不是问题、因为我看到几个设计是相似的。   但无论如何、您能告诉我这是不是一个风险吗?

或其他更好的解决方案?  

谢谢

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您可以将电压钳制在数据表中列出的绝对最大值内、这将始终是理想的、但我理解这可能并不完全实用。 如您所述、某些保护措施至少有助于耗散多余能量并降低损坏风险。 具有适当的电源去耦以及可能的一个较小的串联电阻也可能有所帮助。  

    不幸的是、我没有一个理想的解决方案来解决这一问题、并且始终会涉及一些风险。 我们确实有一些专门用于此类应用的组件、例如 TPD1E1B04或 TPD2E001。 您也可以考虑为您的系统查看这些内容。

    最棒的

    Zak