This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:TPA6132

Guru**** 691310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/857612/tpa6132a2-tpa6132

器件型号:TPA6132A2

您好、先生、

当 TPA6132处于关断状态时、是否存在在输出引脚(OUTR/OUTL)传输音频信号的风险?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请查看上一个主题中有关相同问题类型的内容: https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/542240/1977304#1977304

    此主题包括一个应用手册、介绍如何将外部信号源连接到我们某些放大器的输出。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您提供信息。

    在客户的应用中、TPA6132是一个独立的 PCB、外部音频信号从另一个 PCB 传输到扬声器、TPA6132 PCB 将同时断电。

    无法更改此应用条件、您是否知道一旦音频信号来自另一个 PCB、我们如何保护 TPA6132?

    谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    你有什么想法吗?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    遗憾的是,没有比上文已经分享的资料更详尽的资料。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器