This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:IV 检测输出的延时时间是多少

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864535/tas2770-what-is-the-time-delay-of-iv-sense-output

器件型号:TAS2770

你(们)好。

我的客户想知道 I/V 检测的时间延迟、这意味着实时阻抗和输出结果之间的时间延迟?

这对于客户的调优算法开发非常重要。

此致、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    我们将研究这一点、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    该算法使用3ms 的超前时间。
    实际延迟取决于采样频率和智能放大器中启用的处理功能。

    从 PPC3导出的默认配置通过 SDOUT 发送回波参考、可通过 SDIN 和 SDOUT 数据之间的比较来评估实际延迟。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ivan、

    客户关心的是 I/V 检测的延迟。

    到目前为止、我没有得到有关延迟的明确答案、您是否愿意根据特定采样频率提供典型值或参考?

    此致、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao、

    我之前的评论不适用于 TAS2770、因为它不是智能放大器、很抱歉、造成了混乱。

    IV-SENSE 只需一个样本即可获得反馈、但请让我确认。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao、

    如前所述:在扬声器上测量 IV、并在下一个采样中通过 SDOUT 发回平均数据。 您必须考虑这不是瞬时测量值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器