尊敬的团队:
在我设置 GUI 并在 PC 和 EVM 之间连接 USB 电缆后、以下信息连接 USB 仍然存在该接口、D3、D4、D7.D8呈绿色亮起、D2也亮起、但颜色为黄色而不是绿色、D5呈红色亮起。 我的设置是否有问题?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在我设置 GUI 并在 PC 和 EVM 之间连接 USB 电缆后、以下信息连接 USB 仍然存在该接口、D3、D4、D7.D8呈绿色亮起、D2也亮起、但颜色为黄色而不是绿色、D5呈红色亮起。 我的设置是否有问题?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
由此给您带来的不便、我们深表歉意。
请告诉我这是否可行:
在 EVM 产品文件夹 (位于软件部分)上下载 Windows Vista 和 Windows7驱动程序
驱动程序文件夹包含两个文件:
1. USB-MODEVM_Vista&7.in
USB-MODEVM_WDM.inf
安装这些文件的说明:
USB-MODEVM_Vista&7.in安装:
要将此文件的内容应用于系统的设置、请右键单击
然后选择"安装"。 如果器件在这之前插入了电源
文件已安装、则需要从"未知"中删除设备
设备"类的信息。
----------------------------------------------------
USB-MODEVM_WDM.inf 安装:
要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
到%SystemRoot%\inf 并重新引导计算机。 电流量
在复制此文件之前安装、需要删除器件
从 Windows 设备管理器中的“未知设备”类。
对于 Windows 7和 Vista,您需要 禁用签名。要安装 USB-MODEVM_WDM.inf 文件并禁用驱动程序签名,请重复以下步骤:
在搜索栏中,键入“运行”,然后在“运行搜索”中,键入%SystemRoot%\inf. 这将使您转至需要复制并通过.inf 文件的位置。
完成此操作后、请确保 Windows 驱动程序签名已禁用。 您可以按照以下步骤执行此操作:
1. Windows 设置
2.更新和安全
3.转至左侧的“Recovery (恢复)”选项卡
4.进入高级启动并重新启动 PC
5.然后转至疑难解答-->高级选项
6.在窗口底部,单击“查看更多恢复选项”
7.启动设置-->重新启动
这将禁用 Windows 的驱动程序签名并重新启动 PC。 USB-MODEVM 驱动程序未签名、这在尝试安装驱动程序时似乎会导致问题。 请告诉我这是否可行。
此致、
Aaron