This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:可以#39;t 设置 TLV320AIC3104-Q1's EVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866110/tlv320aic3104-q1-can-t-setup-the-tlv320aic3104-q1-s-evm

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

尊敬的团队:

在我设置 GUI 并在 PC 和 EVM 之间连接 USB 电缆后、以下信息连接 USB 仍然存在该接口、D3、D4、D7.D8呈绿色亮起、D2也亮起、但颜色为黄色而不是绿色、D5呈红色亮起。 我的设置是否有问题?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您所描述的 LED 指示灯声音正常。 遗憾的是、我们在当前 GUI 和 Windows 10方面遇到了一些困难。 我们正在创建新的 GUI。

    话虽如此、您能否检查设备管理器并查看 USB-MODEVM 是否被 PC 识别?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    您能否告诉我 GUI 何时与 Win10兼容?

    请查看以下设备管理器、似乎缺少一些驱动程序。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    请告诉我这是否可行:  

    在 EVM 产品文件夹 (位于软件部分)上下载 Windows Vista 和 Windows7驱动程序

    驱动程序文件夹包含两个文件:

    1. USB-MODEVM_Vista&7.in

    USB-MODEVM_WDM.inf

    安装这些文件的说明:

    USB-MODEVM_Vista&7.in安装:  
     要将此文件的内容应用于系统的设置、请右键单击
     然后选择"安装"。 如果器件在这之前插入了电源
     文件已安装、则需要从"未知"中删除设备
     设备"类的信息。

    ----------------------------------------------------

    USB-MODEVM_WDM.inf 安装:

    要将此文件的内容应用于系统设置,请复制此文件
     到%SystemRoot%\inf 并重新引导计算机。 电流量
    在复制此文件之前安装、需要删除器件
    从 Windows 设备管理器中的“未知设备”类。

    对于 Windows 7和 Vista,您需要 禁用签名。要安装 USB-MODEVM_WDM.inf 文件并禁用驱动程序签名,请重复以下步骤:

    在搜索栏中,键入“运行”,然后在“运行搜索”中,键入%SystemRoot%\inf. 这将使您转至需要复制并通过.inf 文件的位置。


    完成此操作后、请确保 Windows 驱动程序签名已禁用。 您可以按照以下步骤执行此操作:

    1. Windows 设置

    2.更新和安全

    3.转至左侧的“Recovery (恢复)”选项卡

    4.进入高级启动并重新启动 PC

    5.然后转至疑难解答-->高级选项

    6.在窗口底部,单击“查看更多恢复选项”

    7.启动设置-->重新启动

    这将禁用 Windows 的驱动程序签名并重新启动 PC。 USB-MODEVM 驱动程序未签名、这在尝试安装驱动程序时似乎会导致问题。 请告诉我这是否可行。

    此致、

    Aaron