This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:I2S 采样率与 MCLK 频率间的关系

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866461/tas2557-i2s-sample-rate-vs-mclk-frequency

器件型号:TAS2557

尊敬的 TI 支持团队:

相关主题中的问题是:

"我看不到 I2S 采样率与 MCLK 频率有何关系。

我看到的是数据表中的表50 (ASI 控制2字段说明)、并且 MCLK 频率的最小和最大值为0.512MHz 和49.15MHz。 采样率为24kHz。

我们如何配置它?"

这对我来说也很有趣。 您也可以将答案转发给我吗?

此致

Andreas Paulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您会有什么具体问题?

    MCLK 可用作内部时钟树的时钟源、与音频信号频率无关。 但是、在 PPC3的最终系统集成步骤中、您必须为 MCLK 频率选择一个可用选项;不过、有多个选项可供选择。

    BCLK 也可用作时钟源、从而允许从系统中移除1个时钟信号(如果不使用 MCLK、则可将其悬空)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    感谢您的澄清。 为了全面了解、我将重新阅读
    9.4.1 "音频数字 I/O 接口"部分。

    此致

    Andreas Paulin