This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:时钟精度和输出精度之间的 PCM1794关系

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794, SRC4392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858806/pcm1794-pcm1794-relation-between-clock-accuracy-and-output-accuracy

器件型号:PCM1794
主题中讨论的其他器件: SRC4392

尊敬的工程师:

我们决定使用 PCM1794开发 HIFI DAC、但要解决一些理论问题。

为 PCM1794提供精确的系统时钟非常容易、其频率比 I2S 时钟大100倍以上。

但 I2S 的时钟精度不稳定。 例如、有时高电压信号的时间长度较短(可能是 SysClock 的1or2时钟周期)。 如果 I2S 接口输入"1010"数字信号、但两个信号的长度均为127SysClock 周期、而两个信号的长度均为129SysClock 周期、PCM1794是否会将抖动校正为理想信号、而所有这些信号都是128SysClock 周期长?

如果 PCM1794无法校正 I2S 信号的这种抖动、是否有任何建议的方法 来重新组织 I2S 信号的时钟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    这取决于哪些 I2S 时钟不可靠。  LRCK 和 SCLK 应基于同一主时钟。 这两个时钟是最关键的。  例如、如果在多个 LRCK 周期中有63个 SCLK 周期而不是64个、则这两个周期将不同步、导致 PCM 停止播放和重新同步。   

    只要 LRCK 周期中发送的所有数据位都在发送、BCK 就不太重要。   

    如果您认为无法实现此目的、我建议您使用采样率转换器器件来重新同步数据-请考虑 SRC4392。

    谢谢、

    Paul