This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:如何处理未使用的运算放大器输入

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866297/drv632-how-to-deal-with-the-unused-opamp-input

器件型号:DRV632

大家好、

您能否建议我们如何处理 DRV632未使用的运算放大器正/负输入?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    DRV632可被视为单路运算放大器。 应根据放大器配置连接正输入或负输入。 一个示例是采用反相输入配置的运算放大器、如数据表的图8所示:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv632.pdf#page=11

    我希望这是清楚的。 如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如果我只使用 DRV632的1个放大器、我们应如何处理另一个放大器输入引脚? 只是保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frery、

    是的、这是正确的、在不使用放大器的情况下、无需连接输入引脚。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.