This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557如何将左通道和右通道数据映射到一个输出中?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866535/tas2557-how-does-tas2557-map-the-left-channel-and-right-channel-data-into-one-output

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3101

大家好、尊敬的音频团队:

TAS2557通过 I2S ASI 接收左声道和右声道音频数据。
该数据由立体声 ADC TLV320ADC3101生成。
我们打算以单声道方式将 L+R 音频信号输出到一个扬声器。
但我无法找到有关 TAS2557如何处理来自 I2S 输入的 L 和 R 通道音频信号的信息
并将其路由到 D 类放大器。

TAS2557是否已经将这些信号混合到驱动 D 类放大器的单声道输出信号?

可以说没有其他事情可以做吗?
如果没有、请告诉我如何配置 TAS2557以实现这一目的。

此致

Andreas Paulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    可以使用寄存器0x2A 从 PAGE 0寄存器0中选择通道、寄存器0:

    如果使用 PPC3、您可以在 Audio Processing (音频处理)面板中选择通道:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    水箱-这是对我的问题的完美回答。

    此致

    Andreas Paulin