This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505EVM:开源 Eagle 原理图和板级配置文件

Guru**** 2767865 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866182/tas2505evm-open-source-eagle-schematic-and-board-files

器件型号:TAS2505EVM

您好!

我们正在为客户开发产品、我们刚刚成功地使用 TAS2505EVM 为客户演示了概念验证原型。

下一步是使用 TAS2505EVM 作为参考设计定制 PCB。  

我们计划在2020年夏季之前完成 Beta 原型设计、并在2021年订购1、000多个器件。

您是否有可以为我们提供的开放源码 Eagle 原理图和电路板文件、以加快我们的开发?

Fedor

ChipKick LLC 首席执行官兼首席工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fedor、  

    TAS2505Q1 EVM 是 TI 参考设计(TIDA-01529)、具有可用的光绘文件、原理图等  

    此 TI 参考设计实现了各种诊断和输入接口、您必须对这些接口进行优化以适应您的设计、但我相信这将是一个良好的起点。  

    您可以在上面和 这里链接的 TIDA 中找到设计文件 CAD 文件也位于那里。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    我能够找到文件并进行下载、感谢您为我指明了正确的方向!

    但是、这些文件是 Altium 格式。  我们正在使用 Eagle 进行开发。  我知道 Eagle 可以导入 Altium 文件、但并不总是100%正常工作。 这些文件是否以 Eagle 格式提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fedor、  

    这些文件不提供 eGe 格式。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州