This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:2.1模式- 2 x 10W (高音扬声器)+ 1 x 5W (低音扬声器)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5731, TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858038/tas5711-2-1-mode--2-x-10w-tweeter-1-x-5w-woofer

器件型号:TAS5711
主题中讨论的其他器件: TAS5805TAS5731TAS5731M

你(们)好

我想将 TAS5711用于我们的新型智能扬声器。

 我们的设计 I 将对高音扬声器使用2 x 10W、对低音扬声器使用1 x 5W。

如果 TAS5711适合于我们的设计、您能帮您进行确认吗?

或者您有另一个放大器更适合我们的设计。

谢谢、

Edgar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    建议在您的设计中使用2*TAS5805。

    如果两个设备不可接受,我建议通过以下网址使用 TAS5731: http://www.ti.com/tool/TAS5731EVM

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix

    TAS5731与 TAS5731引脚相同。

    您能告诉我这两者之间有什么差异吗?

    我还找到了 TAS5731M、它与 TAS5731有何不同?

    另一个问题,如何确定 PVDD 的电压?

    谢谢、

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    请使用数据表进行比较:

    TAS5731: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5731.pdf

    TAS5731M: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5731m.pdf

    例如、最大差值是最大 PVDD 不同。

    至于如何确定 PVDD、这取决于您的设计。 例如,如果不需要任何削波,PVDD>Vpeak_max (Vpeak_max^2/(2*R)=Pout_max)。  

    如果您有任何超出此主题的其他问题、请打开另一个帖子。 谢谢!

    此致、

    Alix Wan。