This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251EVM、1.1立体声、J14配置、J9引脚输出、原理图

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855240/tas3251evm-tas3251evm-1-1-stereo-j14-configuration-j9-pin-out-schematics

器件型号:TAS3251EVM

您好、TI、

我正在尝试通过将两个 TAS3251EVM 与板间连接器 J9相连来将其配置为在立体声1.1中工作。

在 TAS3251EVM 用户指南(SLAU757B)的第3.2.3点"EVM 从站操作"中、我们必须移除主站的 J14跳线并将其安装到从站。 图14仅指向 J35和 J19。 并且始终安装 J14。

您能检查一下吗?

TAS3251EVM 原理图是否可用? 这将大有帮助。 我尤其要寻找 J9引脚输出。 但完整的原理图会很好。

感谢你的帮助

C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    TAS3251EVM 原理图可在其用户指南中找到。  

    我认为您确实需要安装/移除跳线以将其设置为主模式或从模式。  

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回答。

    PCB 布局 PDF 如何? 我可以在大多数 EVM 上看到此文档、但在这个 EVM 上看不到。

    此致

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedric、

    不确定为什么没有此类信息。

    您可以在此处留下您的电子邮件地址吗? 我可以将其发送给您。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    很抱歉耽误你的时间。

    我不想在这里放电子邮件。 还有其他方法吗?  我想您已经收到了我的电子邮件,不是吗?  

    谢谢

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您可以向我发送电子邮件(sam.zhang@ti.com)。 我将向您回复该文件。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我再次查看了 TAS3251EVM 用户指南。 对于主/从操作、本文档讨论的是 J14、但 J14用于 BTL 或 PBTL 放大器配置...因此、我认为用户指南中存在错误。

    谢谢

    C é dric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。 J14是用于 BTL/PBTL 选择的跳线。 它与主器件/从器件选择无关。

    感谢您提供相关信息。 我们将在下一个文档修订中寻求更正。  

    此致、

    Hao