This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1704-J

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866412/pcm1704-j

尊敬的社区:

我需要更换音频板上的 PCM1704-J,我想知道在哪里可以找到新的 PCM1704-J?

另一方面、如果不可能、质量和是否存在等效  

电子引脚分配。 

感谢您的回答。
Christian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    PCM1704-J 在几年前由 TI 停产(标记为"过时")、因此我们不再销售。  我们有一家分销商 Rochester Electronics、当器件离开"最后一次购买"阶段时、我们会将旧库存出售给他们、他们会继续根据自己的保修销售该库存。   

    https://www.rocelec.com/search?q=pcm1704

    据我所知、这是唯一销售 PCM1704的任何变体的授权经销商。  否则、您可以考虑其他零售商、但有时这是一场赌博。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Paul 的快速回答。

    Rocelec 出售 PCM1704 U,我想知道音频质量与 PCM1704-J 是否相同?

    如果您有一些相关知识、请告诉我。

    非常感谢、此致。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM1704是一款分级器件、这意味着在测试 BB/TI 期间会按性能对器件进行分类。  PCM1704U 是最低等级、J 和 K。 请参阅随附的数据表。

    e2e.ti.com/.../sbas097.pdf