This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120的输出容量问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858800/tpa6120a2-output-capacity-question-of-tpa6120

器件型号:TPA6120A2

尊敬的 TI 工程师:

感谢您耐心阅读我的问题。

如 DS 所示、很明显、当输出电阻大于:39 Ω+16 Ω=55 Ω 时、即使输出电压为+-12V 也是如此。 TPA6120具有令人惊叹的失真性能。 但是、由于音圈的反向电压、我们需要最大限度地减小电路的电阻、以更好地控制 膜片的移动。  

显然、在驱动高阻抗耳机(300 Ω、600 Ω)时、可以移除39 Ω 电阻、但当我希望它驱动16 Ω、32 Ω 高灵敏度耳机时、我们不需要高输出电压、但我们需要高电流控制能力。

我想知道、当总输出电阻远小于39+16欧姆时、例如移除39欧姆电阻但输出电压仍低于2V (然后输出电流2V/16欧姆<12V/80欧姆)、失真水平是否会显著增加?  

总之、我想弄清楚 TPA6120A2在总输出电阻小于55欧姆时的性能。

此致、

Loie