This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:MCLK 的容差是多少?#39?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866379/pcm1862-what-s-the-tolerance-of-mclk

器件型号:PCM1862

大家好、

我的客户关心 MCLK 的时钟容差、他们使用24.576MHz 作为 MCLK、他们需要知道这里的最小值和最大值、谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiky、  

    如果 MCLK 变化很大、AOSR 也会变化、这是不可取的。  大多数晶振的频率容差小于30ppm、稳定性小于50ppm。  这对 PCM1862来说不是问题。  

    此致、

    -Steve Wilson