This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:差分或单端前置放大器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858189/tpa3116d2-differential-or-single-ended-preamplifier

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件:PMP9491

美好的一天! 我有一个蓝牙模块(例如:BK8000L 或 CSR8635、(BK3254单路输出)、其差分输出为1Vrms、如果您将其直接连接到 TPA3116、该电压将不足以"摇晃" TPA 电源至少为15-20W、因此我需要前置放大器。 我在 PMP9491文档中找到了接线图、其中输入插孔的信号转换为差分信号、还发现了许多电路示例、其中输入信号也转换为单个简单放大器。 我应该使用哪个版本的方案? 哪种电路最适合? 以及在使用 BT 模块时如何计算 TPA 的增益? 非常感谢!

PMP9491

从 JBL Xtreme 电路获取的一个电路、其中也应用了 TPA3116

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    两个都很好。 第一个设计还在 设计中添加了积分器。  

    此致、

    Derek。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释!