This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:输出噪声

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865159/tas2770-noisy-output

器件型号:TAS2770

你(们)好

我们使用的是 TAS2770、它可以产生噪声输出(音频)、甚至 SBCLK、FSYNC 和 SDIN 也是可以的。  

如何确定问题是由硬件还是软件引起的?

谢谢、  

Anjanaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjanaa、

    我们的团队将查看此问题、并尽快回答。

    同时、您能否提供有关电路原理图和寄存器配置的详细信息? 这将有助于更好地解决这一问题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjanaa、

    您能否共享 SBCLK 和 FSYNC 频率以及 SDIN 数据格式? (字和时隙长度、偏移位等)
    您能否共享您的寄存器配置? 如果您有 PPC3文件、也会很好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjanaa、

    您是否能够从 TAS2770获得良好的音频输出?
    如果没有、您能否共享上述请求的信息?

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器