This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:PCM5100A 应用问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858699/pcm5101a-pcm5100a-application-question

器件型号:PCM5101A

大家好、团队成员

我们有几个有关 PCM510XA 的问题需要您的帮助才能解决。

  1. 比较最大输出电压为1Vrms 的器件(SNR 为106dB)。 PCM5101A (__LW_AT__2.1Vrms 最大输出、106dB)。 如果我们需要将参数与1Vrms 器件进行比较、PCM5101A 的实际 SNR 应为106dB-6dB? 我的计算是否正确?
  2. PCM5101A 的复位引脚为低电平。 不管 I2S 优先于 AVDD/PVDD、还是不会影响 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    1.正确、我希望新的 SNR 值约为100dB。

    2.如果您将 XSMT 置为低电平、I2S 信号是否在 AVDD/PVDD 信号之前无关紧要。

    谢谢、

    Paul