This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:LM386替代产品或替代产品

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/858345/lm386-lm386-alternatives-or-replacements

器件型号:LM386
Thread 中讨论的其他器件: TPA6211A1

因此、基本上我希望在我的设计中使用 LM386、原因是:

  1. 其输出功率(最大约为1W、足以满足我的应用需求)
  2. 它的单端输出-扬声器有时会连接到功率放大器、有时会连接到另一个电源、因此只需一个连接即可切换比必须切换两个连接更好

由于 LM386不是相对较新或较新的器件-是否有其他基于上述标准的类似器件?

谢谢、此致

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    您需要一个输出电流最低为4W 的 AB 类放大器。 在单端配置中、输出功率降低为差分配置功率的4倍。

    最接近的器件是 TPA6211A1、它在4欧姆负载下支持3.1W 的 AB 类放大器(在单端模式下约为750mW)。

    有关我们的音频产品系列的更多详细信息、请访问我们的音频门户。 如果您有任何疑问、我们很乐意为您提供帮助。

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/overview.html

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.